- Ценности прежде всего
 - Победа для клиентов
 - Соответствие государственным контрактам
 
Соответствие государственным контрактам
Особые обязательства перед нашими государственными клиентамиЗа счет чего мы побеждаем
Почему мы ставим ценности прежде всего
Мы ориентированы на клиентов. Мы понимаем, что требования государственных клиентов часто отличаются от требований клиентов в частном секторе. Мы должны уделять этим требованиям особое внимание и в точности следовать им. Это позволит нам сосредоточиться на важных для наших клиентов моментах и избежать штрафов, способных навредить нашему бизнесу или репутации.
                    
                    Как мы побеждаем
Мы демонстрируем свою приверженность работе на государство, придерживаясь следующих принципов:
- Изучение важных требований наших государственных контрактов.
 - Соблюдение всех применимых законов в отношении контрактов с государством и экспорта продукции или данных, а также нашей политики работы с федеральным правительством.
 - Соблюдение правил найма на работу или сотрудничества с текущими или бывшими государственными служащими.
 - Точное знание того, как и когда отвечать на государственные просьбы касательно содержимого.
 - Внимательное отношение к секретной информации или информации с ограниченным доступом.
 - Обеспечение точности и достоверности каждого документа или сообщения.
 - По мере необходимости использование актуальных, точных и сертифицированных данных о стоимости или ценах при подаче предложений.
 - Избегание получения несанкционированной информации о конкурентах.
 
Почему государственные контракты имеют особые требования
В странах, правительства которых мы обслуживаем, действуют законы, которые помогают обеспечивать надлежащий расход государственных средств; прозрачное, честное, ответственное и согласованное управление процессами государственных закупок и заключения контрактов; защиту национальной безопасности и общественных интересов.
Многие государственные контракты заключаются с федеральным правительством США. Ниже приведены примеры законов и норм, предъявляющих сложные и строгие требования к этим контрактам.
- Положение о закупках для федеральных нужд (FAR) регулирует способ закупки и взятия в аренду товаров и услуг государственными учреждениями.
 - Приложение к федеральному положению о военных закупках (DFARS) содержит требования к закупкам в оборонной промышленности.
 - Положения о международной торговле оружием (ITAR) регулируют экспорт и импорт связанных с обороной товаров и услуг.
 
Сначала подумайте
В:
Я руковожу закупками по контрактам с федеральным правительством. Только что я обнаружил, что несколько месяцев назад поставщик внес незначительные изменения в характеристики детали, использованной в продуктах, проданных государственным клиентам. Поставщик сказал, что нас не проинформировали об изменениях, поскольку они были крайне незначительными и, пожалуй, даже улучшили деталь. Однако меня беспокоит, что в связи с этими изменениями недавние поставки нашим клиентам могут не соответствовать условиям соответствующих государственных контрактов.
О:
Твои сомнения оправданы. При работе с государственными клиентами необходимо в точности следовать требованиям контракта. В противном случае, даже при очевидной банальности ситуации и отсутствии последствий или даже в случае улучшения товара, на наш взгляд, нарушение контракта повлечет за собой не только финансовые штрафы, но и потенциальный риск приостановки или даже отстранения от работы на государственного клиента. О проблеме необходимо сообщить непосредственно в юридический отдел для получения рекомендаций относительно дальнейших действий, поскольку ситуация может потребовать раскрытия этой информации правительству.