- Önce Değerler
 - Pazarda kazanmak
 - Uluslararası ticaret uyumluluğu
 
Uluslararası ticaret uyumluluğu
Küresel olarak i̇ş yapmakNasil kazaniriz
Değerleri̇mi̇zi̇ neden önceli̇kli̇ tutuyoruz
Dünya genelinde birçok ülkede müşterilerimiz ve işlemlerimiz olduğu için gurur duyuyoruz. Bu belirleyici uluslararası ticaretin yanı sıra iş yaptığımız her yerde geçerli olan yasaları da uygularız. Ulusal güvenlik için, siyasi ya da ekonomik nedenlerle hükümetler, hassas ekipman ve verilerin ithalatı ve ihracatını kontrol edebilir; ayrıca belirli gruplar, bireyler ya da ülkeler ile işi de kısıtlayabilir. Ticaret yönetmelikleri ile uyumluluk yalnızca ağır cezaları, izin kayıplarını ve hapis cezasını önlemez, aynı zamanda da dünyayı daha güvenli bir yer haline de getirir.
                    
                    Kazanmak neye benzer
Şunları yaparak dünya genelinde işimizi sorumlu şekilde yaparız:
- Ticaret yönetmeliklerini, Ticari Uyumluluk Politikamız dahil olmak üzere, ele almak adına tasarlanmış Şirket politikalarını ve prosedürlerini uygulamak
 - ABD, AB veya yürürlükteki diğer ambargo ya da yaptırım listelerindeki herhangi bir kişiye bilmeden pazarlama, satış yapmak ya da hizmetler sağlamak
 - Müşteri bilgilerine erişimde tüm sözleşmeyle ilişkili ya da yasal kısıtlamalarla uyumluluk
 - İş yapmaya niyetlendiğimiz üçüncü taraf kuruluşlara ilişkin risk değerlendirmeleri ve durum tespiti kontrolleri yürütmek
 - Herhangi bir müşterinin, tedarikçinin ya da diğerlerinin bir boykota katılmamızı istemeleri durumunda Hukuk Departmanı’nı uyarmak
 
Önce düşünün
S:
Johnson Controls’ün ürünlerimiz ve çözümlerimiz için her zaman potansiyel yeni pazarlar keşfettiğini kabul ediyorum. Deniz aşırı bir distribütör, dünyanın bu kısmında önceden satmadığımız bir ürün hattı hakkında sorgular aldığımızı söylemek üzere yakın zaman önce benimle iletişime geçti. Ürünleri sattığımız yerler ve kullanım alanlarına ilişkin zaman zaman kısıtlamalar olduğunun farkındayım. Distribütörden amaçlanan son kullanıcı ve son kullanımı anlamamda bana yardımcı olması için birkaç soru yanıtlamasını istedim. Yanıtları belirsizdi ve endişelerimi en aza indirir gibi görünüyordu. Olası riskleri anladığını düşünmüyorum. Ne yapmalıyım?
Y:
Uluslararası ticari uyumluluktan bahsedecek kadar akıllıydınız. Bu tür riskler için yurt dışındaki tüm Pazar fırsatlarını incelemek önemlidir. Ürünleri, amaçlanan son kullanıcı ve son kullanımı tam olarak anlamadan ürünleri tedarik edemeyeceğimiz için sorgularınızı distribütör ile takip etmeniz gerekir. Ayrıca olası uluslararası ticari sorunları yardım için yönetime, Ticari Uyumluluk Ekibine ya da Hukuk Departmanı’na da bildirin.