Nous contacter

Le comportement gagnant

Nous soutenons un univers politique équitable, défendons les politiques de l’entreprise et encourageons véritablement nos employés à participer à ce processus.

Pourquoi plaçons-nous nos valeurs avant tout ?

Nous pensons que la participation active à une activité politique équitable est au fondement d’une société saine. En tant qu’entreprise, nous établissons un dialogue avec les décideurs politiques à propos des problématiques que nous considérons essentielles dans le cadre de nos activités et de nos clients. Nous encourageons les employés à s’engager dans la politique au niveau local. Johnson Controls limite généralement le recours aux ressources de l’entreprise en vue de soutenir les candidats politiques. En revanche, notre entreprise dispose d’un comité d’action politique (PAC), fondé par des employés volontaires. Son but est de soutenir les candidats aux élections des États-Unis dont les positions sont conformes à celles de la politique de l’entreprise.
Two colleagues in discussion in an office lobby
Two colleagues in discussion looking at a tablet PC

Que signifie « réussir » ?

Nous participons aux activités politiques de manière responsable en :

  • motivant les employés au niveau individuel à participer à la vie politique, notamment par le vote ainsi que par les actions et dons bénévoles ;
  • encourageant les employés éligibles à participer au PAC de Johnson Controls ;
  • n’utilisant pas le nom de Johnson Controls pour la promotion de parti politique particulier ;
  • ne tentant jamais d’influencer de manière inapproprié tout(e) agence, représentant ou législateur gouvernemental(e) ;
  • évitant de recourir à des ressources de l’entreprise pour soutenir des candidats politiques ou des représentants élus , et
  • nous conformant à l’ensemble des exigences pertinentes en matière de lois, de lobbying et de divulgation ainsi qu’à notre politique en matière de contributions politiques

Penser avant d’agir

Q:

J’effectue du bénévolat pour un candidat politique local. Dans ce cadre, je dois créer une bannière pour un événement futur de la campagne et ai besoin d’un grand espace de travail pour réaliser cette tâche. Aussi, je souhaiterais utiliser la salle de conférence au bureau. Je n’utiliserais que mon propre matériel et ne travaillerais sur ce projet qu’après ma journée de travail. Je m’assurerais également que personne n’a besoin de la salle dans le cadre des activités de l’entreprise. Suis-je autorisé(e) à faire cela ?

R :

Johnson Controls respecte le droit de chacun de s’engager dans des activités politiques. Nous sommes fiers de ces employés qui consacrent une partie de leur temps et de leur argent au soutien de leurs idéaux politiques et candidats de leur choix. Néanmoins, Johnson Controls ne permet pas l’utilisation des ressources de l’entreprise, notamment des espaces de travail au bureau, à cette fin. Nous devons éviter de donner l’impression de promouvoir des candidats ou partis politiques spécifiques. Ainsi, nous n’autorisons pas l’utilisation de la salle de conférence.