내부자 거래 방지
달성하는 방법
우리는 주식 시장에서의 거래를 목적으로 Johnson Controls 또는 다른 회사에 대한 내부 정보를 이용하거나 공유하지 않습니다.
Johnson Controls 가치를 최우선으로 삼는 이유
우리는 업무 과정에서 투자자에게 잠재적으로 유용할 수 있는 Johnson Controls 또는 다른 회사에 대한 정보에 접근하게 될 수 있습니다. 윤리 의식을 최우선으로 삼는다는 것은 우리가 항상 믿을 수 있으며 정보를 위임할 수 있는 파트너라는 것을 보여주는 것입니다. 내부’ 정보는 투자자가 투자 결정을 내릴 때 중요하게 고려하는 세부 정보 구성되어 있으며, 중요한 비공개 정보라고도 알려져있습니다. 이 정보를 우리 자신의 이익을 위해 사용하거나 다른 사람에게 이익을 줄 목적으로 공유하는 것을 내부자 거래라고 합니다. 내부자 거래는 부당한 이익을 제공하고 금융 시장을 왜곡하기 때문에 불법입니다. 내부자거래법은 적극적으로 집행되며 유죄 판결을 받는 경우 무거운 벌금 또는 징역에 처하는 경우가 많습니다.
성공적인 비즈니스의 모습
Johnson Controls는 다음을 실천하여 내부자 거래를 방지합니다.
- 내부 정보가 공개되고 시장에서 이 정보를 완전히 이해하기 전까지는 그러한 정보를 이용해서 Johnson Controls 또는 다른 상장 거래 기업의 주식을 거래하지 않음
- 가족 구성원, 친척 또는 친구를 포함해서 회사 외부의 누구와도 내부 정보를 공유하지 않기
- 반드시 알아야 할 경우에만 동료와 내부 정보를 공유하기
- 회사 문서를 주의해서 관리하고 개방된 공간에서는 신중하게 이야기를 나누어 내부 정보를 우발적인 공개로부터 보호하기
- 특정 회사의 중요한 비공개 정보를 알게 되면 거래를 할 수 있는 누군가에게 그러한 정보를 ‘귀띔’해 주지 않기
먼저 생각해 보기
Q:
삼촌이 글로벌 금융 위기 당시에 투자에 실패하여 아이들을 대학에 보내는 데 어려움을 겪고 있습니다. 삼촌이 내게 Johnson Controls 주식을 사야 하는지 물어봤는데, 곧 제품이 출시될 예정이라 주식 가격이 올라갈 것으로 예상되기 때문에 삼촌이 주식을 사면 큰 도움이 될 것 같습니다. 내가 삼촌에게 신제품 출시에 대해 말해주거나 주식을 추천해줄 수 있을까요?
A:
당연히 안 됩니다. 임박한 제품 출시에 대한 세부 정보는 삼촌에게 부당한 거래 이익을 제공할 수 있는 중요한 비공개 정보입니다. 그런 정보를 공유하는 것은 불법입니다. 삼촌에게 당신이 Johnson Controls 직원이기 때문에 누군가에게 주식 거래를 권장하거나 말리는 정보를 제공할 수 없다고 이야기하십시오. 삼촌이 궁금한 점이 있다고 하면 Johnson Controls 웹사이트의 투자자 관계 섹션을 안내하거나 투자자 관계 부서에 문의하도록 알려 주십시오.