글로벌 공급업체 표준 준수 장려
달성하는 방법
Johnson Controls는 공급업체가 우리에게 적용하는 것과 같은 높은 수준의 표준에 따라 항상 윤리 의식을 가지고 회사를 운영하기를 기대합니다.
Johnson Controls 가치를 최우선으로 삼는 이유
Johnson Controls는 윤리 의식을 가지고 행동하고 존중을 보여주며 우리의 약속을 지키는 것이 옳다고 생각합니다. Johnson Controls는 우리와 비즈니스를 하기 원하는 업체에도 같은 것을 기대합니다. 이러한 기대 사항은 Johnson Controls 글로벌 공급업체 표준에 명시되어 있습니다. 우리의 공급업체는 우리와 윤리적이고 책임 있게 협업하고 Johnson Controls의 평판을 유지할 수 있도록 돕기 위해 이러한 표준을 이해하고 준수해야 합니다.
성공적인 비즈니스의 모습
Johnson Controls는 다음을 실천하여 공급망 내에서 높은 수준의 표준과 윤리적 행동을 따릅니다.
- 우리에게 필요한 것은 무엇이며 이를 어떻게 수행할지를 모두 고려하여 우리의 요구 사항을 공급업체에게 분명하고 직접적으로 설명하기
- 투명하고 공정하게 협상하기
- 합의한 조건이 완전하고 정확하게 서면으로 계약서, 구매 주문서 및 기타 문서에 명시되어 있는지
- 비즈니스 수행하는 데 대한 Johnson Controls 가치와 철학을 명확히 밝히고 우리의 계약에 반영하기
- 모든 공급업체 관계에 Johnson Controls의 글로벌 공급업체 표준을 일관되게 적용하기
- 기대 사항에 관한 설명이 필요한 경우 공급업체에 리소스와 추가 지침을 제공하기