Johnson Controls 윤리 강령
CEO 메시지
"우리는 올바른 방법으로 승리함으로써 세상에 선을 위한 힘이 되고자 하는 높은 성실성을 가진 팀입니다. 우리의 목표는 우리가 만나는 모든 사람에게 영감을 주고 지원하여 우리 모두를 연결하는 인간의 가치를 증진하는 것입니다. 우리의 행동이 이 사명을 반영하여 모든 사람이 긍정적인 변화를 만들 수 있다고 느끼는 문화를 만드는 것이 중요합니다. 그렇기 때문에 Johnson Controls 윤리 강령인 Values First는 우리가 상호 작용하는 모든 사람의 존경을 받는 방법을 정의합니다. 우리 각자는 강령을 숙지해야 할 책임이 있으며, 규정 준수는 타협할 수 없습니다."
- Joakim Weidemanis
최고 경영자
우리가 함께 일하고, 이끌고, 승리하는 방법
우리가 Johnson Controls에서 날마다 행하는 일들은 세상을 더욱 생산적이고 안전하며 지속 가능하게 만듭니다. 고객을 위해 성공으로 이끄는 솔루션을 만드는 것이 시장에서 성공을 거두는 열쇠입니다. 윤리 의식 없이 거두는 성공은 중요하지 않기 때문에 우리가 어떻게 행하는지가 중요합니다. 이 이유가 바로 Johnson Controls 가치 중 윤리 의식 우선주의가 가장 중요한 자리를 차지하는 이유입니다.
Johnson Controls 윤리 및 규정 준수 프로그램
이 프로그램은 개인 행동, 사업 운영 및 조직 문화에 있어 최고 수준의 윤리 의식을 갖추게 하는 통합적 접근 방식입니다. 윤리 및 규정 준수 프로그램은 경영진의 약속, 커뮤니케이션, 교육, 모니터링, 보고체계 및 기타 수단을 통해 윤리 및 규정 준수 관련 위험을 식별하고 안전하게 탐색하며 Johnson Controls의 가치에 따라 비즈니스를 수행하도록 돕습니다.
Johnson Controls의 책임
Johnson Controls에서는 역할이나 연공서열과 관계없이 모든 직원이 어느 곳에서 일하든지 윤리 강령을 잘 알고 있어야 하며 이를 준수해야 합니다. 이는 모든 직원, 간부, 이사회 구성원을 포함합니다. 윤리강령의 위반은 중대한 일이며 현지 법령 요건에 따라 최대 해고를 포함한 징계 조치를 받을 수 있습니다.
현명한 선택하기
Johnson Controls 가치는 우리가 목표를 달성하는 방법도 목표 달성만큼 중요하다는 것을 보여줍니다. 목표를 달성하는 과정에서 내리는 선택은 개인으로서 그리고 조직으로서 우리에 대해 많은 것들을 말해줍니다. 우리는 우리가 자랑스러워할 수 있는 문화와 회사를 만드는 데 도움이 되는 올바른 결정을 내리고 윤리적이고 법적으로 책임을 지는 방식으로 운영되는 회사로 인정받기를 바랍니다.
보고하기 및 도움 받기
종종 무엇이 옳은지는 명백합니다. 다른 경우에는 상황이 복잡하거나 특이해 보이고 어떻게 진행해야 할지 불확실하게 느껴질 때도 있습니다. 우려 사항이 있다면 즉시 보고하십시오. 보고할 의무가 있기 때문이기도 하지만 신속히 상황을 명확하게 파악하고 잠재적 문제를 피할 수 있기 때문입니다. 무엇인가 잘못되었을 때 이를 통해 잘못을 조사하고 바로잡는 기회를 얻게 됩니다.