- Werte zuerst
 - Gewinnen auf dem Markt
 - Bestechung und andere Formen von Korruption
 
Bestechung und andere Formen von Korruption
Geschäfte mit ehrlichkeit führenSo kommen wir zum erfolg
Warum stehen bei uns die werte an erster stelle
Wenn wir Integrität Vorrang einräumen, stärken wir unseren Ruf als vertrauenswürdiger und zuverlässiger Geschäftspartner. Wir möchten keine Aufträge „kaufen“, noch haben wir Interesse an Geschäftsbeziehungen zu Partnern, die korrupte Praktiken unterstützen oder tolerieren. Korruption schadet der Branche, verzerrt den Wettbewerb und erschwert allen Beteiligten das alltägliche Geschäftsleben. Ungeachtet örtlicher Gepflogenheiten oder Praktiken anderer Unternehmen lehnen wir jede Form von Korruption ab. Selbst der Anschein der Unangemessenheit, sei es im Umgang mit Beamten oder privaten Unternehmen, ist in jedem Fall zu vermeiden.
                    
                    So sieht erfolg aus
So vermeiden wir Bestechung und andere Formen von Korruption:
- Beamten oder anderen Geschäftspartnern werden unter keinen Umständen Gegenstände oder Dienstleistungen von Wert übergeben oder in Aussicht gestellt, um Geschäftsvorteile zu erlangen
 - Bestechungs- oder Schmiergelder werden unter keinen Umständen angenommen. Im Fall eines solchen Angebots wird umgehend die Rechtsabteilung eingeschaltet
 - Durch genaue und vollständige Aufzeichnung aller Zahlungsvorgänge wird vermieden, dass Unternehmensgelder zu gesetzwidrigen Zwecken eingesetzt werden
 - Es werden Due-Diligence-Prüfungen bei allen Drittparteien (Lieferanten usw.) durchgeführt
 - Es ist untersagt, unangemessene Zahlungen, die wir selbst nicht tätigen würden, von Drittparteien durchführen zu lassen
 - Wir halten unsere Richtlinie über Geschenke, Bewirtungen und Reisen von Fremdfirmen und unsere Antikorruptionsrichtlinie strikt ein
 - Jeglicher Verdacht auf potenziell unangemessene Zahlungen wird umgehend gemeldet
 
Ist das korruption?
Korruption kann viele Formen annehmen. Aus diesem Grund müssen wir auf Anzeichen für mögliche Gefahren achten. So müssen Sie zum Beispiel Drittparteien genauer überprüfen, die:
- sich weigern, unseren „Globalen Standards für Lieferanten“ zuzustimmen.
 - Vertragsanforderungen für die Vermeidung von Korruption ablehnen.
 - engere Verbindungen zu Beamten haben.
 - ungewöhnlich hohe Provisionen, Barzahlungen oder Zahlungen auf fremde Konten verlangen.
 - nicht über die erforderlichen Qualifikationen für die betreffende Dienstleistung verfügen.
 - allgemein für ihre fragwürdige Geschäftspraxis bekannt sind.
 
Fragen zum nachdenken
F:
Mein Team bereitet ein Angebot für ein größeres Stadtsanierungsprojekt auf einem Entwicklungsmarkt vor. Obwohl wir eigentlich keinen Geschäftspartner für das Projekt benötigen, hat uns der Zuständige für Auftragsvergabe der Stadtregierung dringend empfohlen, dass wir einen örtlichen Anbieter als Subunternehmen in Erwägung ziehen. Anscheinend sind der CEO des örtlichen Anbieters und der Beamte verwandt. Sollten wir mit dem örtlichen Anbieter verhandeln?
A:
Der Fall beinhaltet einige Anzeichen für Korruption. So wird zum Beispiel angedeutet, dass wir den Auftrag erhalten würden, wenn wir ein Subunternehmen mit einer engen Verbindung zu einem Beamten mit ins Boot holen. Auch ist die Tatsache zu berücksichtigen, dass wir für dieses Projekt keinen Geschäftspartner benötigen. Korruption kann viele Formen annehmen – nicht immer besteht Korruption in der Zahlung von Bestechungsgeldern an Beamte. In diesem Fall müssen Sie dem Beamten antworten, dass das Projekt problemlos ohne Subunternehmen zu realisieren ist, und höflich das Angebot ablehnen. Wenn Sie Fragen zu anderen Aspekten der Situation haben, wenden Sie sich an die Compliance- oder an die Rechtsabteilung.