Operare in modo onesto
Come vinciamo
Otteniamo e conserviamo i contratti con i clienti grazie alla nostra proposta di valore e creando rapporti basati su trasparenza e fiducia.
Perché i Valori prima di tutto
Mettere l’integrità al primo posto rafforza la nostra reputazione come partner commerciale fidato e affidabile. Non abbiamo alcun interesse a “comprare” un contratto né a trattare con coloro che incoraggiano o tollerano atti di corruzione. La corruzione danneggia le comunità, falsa il mercato e rende più difficile per tutti fare affari. Indipendentemente dalle abitudini locali o dalle pratiche adottate da altre società, combattiamo la corruzione in tutte le sue forme. Evitiamo di agire anche solo apparentemente in modo improprio, sia con funzionari pubblici che con aziende private.
Cosa significa vincere
Ci opponiamo vigorosamente a tangenti e altre forme di corruzione:
- Non offrendo, promettendo o dando mai oggetti di valore a un funzionario pubblico o a chiunque altro per ottenere un vantaggio commerciale
- Rifiutandoci di accettare tangenti o mazzette e informando il Reparto responsabile della conformità se vengono offerte
- Mantenendo libri e record accurati e completi affinché tutti i pagamenti siano dettagliati in modo onesto e i fondi aziendali non vengano utilizzati per scopi illegali
- Applicando la debita diligenza in modo appropriato con tutti i fornitori di terze parti
- Non utilizzando un agente o una terza parte per effettuare pagamenti impropri che non effettueremmo direttamente
- Seguendo la nostra Politica sull’offerta di viaggi, regali e attività di intrattenimento a terze parti e la Politica anticorruzione in modo diligente
- Segnalando eventuali dubbi su un pagamento potenzialmente improprio
Si tratta di corruzione?
La corruzione può avere molte forme e dobbiamo fare attenzione a tutti i segnali di avvertimento. Ad esempio, altre parti che:
- Si rifiutano di accettare i nostri Standard per fornitori globali
- Obiettano a requisiti di contratto anticorruzione
- Mantengono rapporti stretti con funzionari pubblici
- Richiedono commissioni insolitamente alte, pagamenti in contanti o pagamenti su conti a nome di qualcun altro
- Offrono qualifiche dubbie per eseguire i servizi richiesti
- Sono note per operare in modo dubbio
Pensate prima
D:
Il mio team sta facendo un’offerta per un grande progetto di riqualificazione urbana in un mercato emergente. Anche se non è necessario un partner per completare con successo il progetto, il funzionario responsabile degli approvvigionamenti del governo della città ci sta consigliando vivamente di incontrare un’azienda locale per trovare un accordo e utilizzarla come subappaltatore. Sembra che il CEO di tale società e il funzionario pubblico siano parenti. Dovremmo accettare di incontrare questa azienda?
R:
Questi sono chiaramente segnali di corruzione. Uno dei segnali è rappresentato dal suggerimento che otterremo il contratto se utilizziamo un subappaltatore che è legato al funzionario pubblico e l’altro segnale è il fatto che non abbiamo bisogno di un subappaltatore per fornire i prodotti e i servizi a questo cliente. La corruzione può assumere diverse forme e non sempre implica una tangente diretta a un funzionario pubblico. In questa situazione, dovreste informare il funzionario responsabile degli approvvigionamenti che non esiste la necessità di coinvolgere il subappaltatore consigliato e rifiutare educatamente di partecipare a un incontro. In caso di dubbi, consultate il Team responsabile della conformità o l’Ufficio Legale.