우리가 Johnson Controls에서 날마다 행하는 일들은 세상을 더욱 생산적이고 안전하며 지속 가능하게 만듭니다. 고객을 위해 성공으로 이끄는 솔루션을 만드는 것이 시장에서 성공을 거두는 열쇠입니다. 윤리 의식 없이 거두는 성공은 중요하지 않기 때문에 우리가 어떻게 행하는지가 중요합니다. 이 이유가 바로 Johnson Controls 가치 중 윤리 의식 우선주의가 가장 중요한 자리를 차지하는 이유입니다.
Johnson Controls의 가치는 우리가 하는 모든 일과 우리가 일하는 모든 곳의 시작점입니다. 이 가치들은 우리와 더불어 다른 사람들에게 우리의 정체성, 의미, 업무 수행 방식을 상기시켜 줍니다. 이 가치들은 우리의 영감의 원천이자 가이드입니다. 이러한 이유로 인해 Johnson Controls 윤리 강령을 ‘가치 우선주의’라고 부릅니다.
Johnson Controls에서는 영감을 주는 일부터 목표를 달성하는 것까지 모든 일에 Johnson Controls 가치를 따릅니다.
정직과 투명성을 약속합니다. 청렴성을 높은 수준으로 유지하고 약속한 일은 지킵니다.
Johnson Controls는, 선의를 갖고 일을 하면 좋은 결과를 얻을 수 있다고 생각합니다. 또한 Johnson Controls는 제공하는 솔루션, 사회 기여, 사업 방식, 인간과 자연 보호를 위한 약속 등을 통해 스스로 책임감을 갖고 세상을 더 살기 좋은 곳으로 만들기 위해 노력합니다.
고객의 성공은 곧 Johnson Controls의 성공입니다. Johnson Controls의 장기적/전략적 관계를 통해 고유한 통찰력과 역량을 발휘하여 훌륭한 고객 경험과 솔루션을 제공합니다.
Johnson Controls의 혁신적 문화와 지속적인 진보는 “다음은 무엇인가”에 대한 질문을 끊임없이 던지면서 오늘날 맞닥뜨린 어려움을 해결할 수 있게 해 줍니다.
하나의 팀으로서 전력을 다해 협업하여, 세계를 한 걸음 진보하게 하는 목적에 충실한 솔루션을 만들어 냅니다.
Johnson Controls는 고객과 기타 이해관계자에게 한 약속을 지키고 이들에게 가치를 제공하는 신뢰할 수 있는 기업으로서 130년 이상 명망을 쌓아왔습니다.
이러한 명성은 회사에서의 우리의 역할과 관계없이 우리의 책임입니다. 우리가 개인적으로 내리는 선택과 행동은 Johnson Controls가 고객, 투자자 및 기타 이해관계자의 기대에 부합할 수 있는지에 직접적으로 영향을 줍니다. 비록 직원이 120,000명을 육박하며 전세계적으로 여러 브랜드와 부서들을 지원하지만 Johnson Controls는 하나의 팀으로서 성공을 이룹니다. 우리가 최선을 다해 업무를 수행할 수 있도록 서로를 도우면서 신뢰와 존중의 문화를 지원하는 선택과 행동을 해야 합니다.
이것이 바로 Johnson Controls이 가치 우선주의를 윤리 강령으로 하고 있는 이유입니다. 이는 행동에 대한 기대치를 설정하고 우리 자신과 모든 이해관계자를 위해 최고의 성과를 달성하도록 우리를 안내합니다. 이는 우리가 공유하는 가치를 실천에 옮기는 방법을 보여주는 실용적이고 사용하기 쉬운 리소스입니다. Johnson Controls 가치가 올바른 행동으로 이끌 때 모두가 성공할 수 있습니다.