政治プロセスへの参加
どのように勝つか
当社は、公正な政治プロセスをサポートし、当社のビジネス方針を支持すると共に、従業員にも積極的な参加を奨励しています。
なぜ「バリュー第一」か
当社は、公正な政治プロセスへの積極的な参加が、社会の健全性を促すと確信しています。 私たちは企業として、当社のビジネスや顧客にとって重要な問題や懸念事項について、政治家への働きかけを行っています。 従業員にも、地域の政治的活動に参加するよう奨励しています。 ジョンソンコントロールズでは、一般的に、政治家候補への支援のために当社のリソースを使用することについて制限を設けています。 その代わりに、当社には従業員の自発的な寄付によって賄われている政治活動委員会(PAC)が設置されています。このPACを通じて、当社の政治的立場に合致した米国の政治家候補の支援が行われています。
「勝つ」とはどういうことか
私たちは以下を行うことで、責任を持って政治プロセスに参加します。
- 個々の従業員に対し、選挙での投票を含め、自身の時間と資金を使用して政治活動に参加することを促す
- 対象の従業員に対し、ジョンソンコントロールズPACへの自発的な寄付を促す
- 特定の政党を宣伝するためにジョンソンコントロールズの名前を使わない
- 行政機関、政府代表者、または議員に対し、不適切な影響力の行使を一切試みない
- 政治家候補や公選役職者への支援のために会社のリソースを使用することは避ける
- すべての関連法、ロビー要件や開示要件、および当社の
政治献金規程
まず考える
Q:
私は現在、選挙に立候補している地元の政治家のためにボランティア活動をしています。 私は選挙運動のための横断幕を製作してほしいと頼まれたのですが、それには大きな作業スペースが必要です。 そこで、会社の会議室を利用したいのです。 必要な資材は自分で用意して、作業はジョンソンコントロールズの就業時間後に行うつもりです。 また、その部屋を会社の用事で使用する人が他にいないことを必ず確認します。 会議室の利用は許可されるでしょうか。
A:
ジョンソンコントロールズは、政治プロセスに参加する権利を尊重しています。 政治的信念や支持する候補者のために自らの時間やお金を捧げる従業員がいることを誇りに思います。 しかし、ジョンソンコントロールズは特定の候補者を支援するために、会議室を含め、会社のリソースを使用することを許可していません。 会社が特定の政治家や政党を支援していると認識されることを避けるためです。 したがって、会議室の使用は許可されません。